This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4078B:HBM ESD 额定值

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4078B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719892/cd4078b-hbm-esd-rating

器件型号:CD4078B

团队、

我的客户有以下问题。  

您能告诉我 CD4078B 的 HBM ESD 额定值吗?  这是一个古老的哈里斯部分。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    CD4078B 的额定 HBM 为1kV、200V MM 和2kV CDM。