This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:我是否可以对器件应用有一些疑问?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719419/txs0108e-may-i-have-some-question-regarding-the-part-application

器件型号:TXS0108E

尊敬的先生:

(1)我是否对部件应用 TXS0108E 有疑问?

如数据表所述:

A 端口上1.2V 至3.6V、B 端口上1.65V 至5.5V (VCCA≤VCCB)

我们想知道,“端口”是指“包括引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7、A8、B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8)?

(2)

如果  VCCA 引脚为1.8V ,则 VCCB 引脚为3.3V

引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号 为1.8V  

引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8 信号 为3.3V  

更改为以下 条件: TXS0108E 是否正常工作? (nr 有任何建议?)

VCCA 引脚为1.8V 、VCCB 引脚为3.3V

引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号 为3.3V  

引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号 为3.3V  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    端口 A:所有引脚都有 A
    端口 B 的所有引脚都带有 B
    您不能在 A 端口上输入高于 VCCA 的信号、因此这不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复、我想再次确认详细信息、这意味着"您不能在 A 端口上输入高于 VCCA 的信号、因此这将不起作用。"

    您的详细信息是否如下所示? :

    ================================================================================

     ----------------------------------------

    如果  VCCA 引脚为1.8V ,则 VCCB 引脚为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号 为1.8V  

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8 信号 为3.3V  

    更改为以下 条件: TXS0108E  将异常工作

    VCCA 引脚 为1.8V 、VCCB 引脚为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号  为3.3V  

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号 为3.3V  

    ----------------------------------------

     ----------------------------------------

    如果  VCCA 引脚为 1.8V ,VCCB 引脚为3.3V ,TXS0108E  将正常工作 。

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号 为 1.8V  

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8 信号 为3.3V  

    更改为以下 条件: TXS0108E  也将正常工作。

    VCCA 引脚 为3.3V 、VCCB 引脚为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号  为3.3V  

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号 为3.3V  

    ----------------------------------------

    ========================================================================================

    我对吗? 或者、我对您的回复"您无法在 A 端口上输入高于 VCCA 的信号、因此这将无法正常工作"有任何误解。

    详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我将使它保持简单。 如果 VCCA 为1.8V、则不能在 A 引脚上输入任何高于1.8V 的电压。 如果您希望为 VCCA 提供3.3V 电压和3.3V 输入电压、则没关系。