This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:CD4093B 组件静电放电(ESD)保护级别

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4093B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719796/cd4093b-cd4093b-component-electrostatic-discharge-esd-protection-level

器件型号:CD4093B

尊敬的先生或女士:
我已在 您的网站上下载 CD4093B 四路2输入与非施密特触发器的数据表(修订版2003年9月)、但我没有找到组件的静电放电(ESD)保护级别。
我想知道在哪里可以找到这些信息?
此致
Christian MANNINO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian、欢迎参加论坛!

    CD4093B 的额定电压为 HBM 2kV 和 CDM 1kV。 此信息目前仅可根据要求提供、但计划在未来发布数据表。