This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:如果在 DIR 拉至 VCCA 和 OE 拉至 GND 的情况下加电、器件是否正常工作?

Guru**** 2581335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719613/sn74lvc8t245-will-the-device-work-if-powered-up-with-dir-pulled-to-vcca-and-oe-pulled-to-gnd

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:ash

问题: 如果我在以下条件下为其加电、该部件是否正常工作–

               DIR 引脚:上拉至 VCCA

               /OE 引脚:拉低至 GND

该规范指出、它应该在/OE 和 DIR 上拉至 VCC 的情况下启动、但我不能将 IO 引脚用于控制 DIR 或/OE、因此我想将它们硬编程到所需的运行状态(从 BusA 到 BusB 的数据流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ash、

    没关系。 只需注意、由于 OE 引脚被下拉至 GND、此器件在加电时将处于激活状态。