This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT2244A:迟滞规格

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT2244A, SN74LV8151, SN74HCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719499/sn74abt2244a-hysteresis-specification

器件型号:SN74ABT2244A
主题中讨论的其他器件: SN74LV8151SN74HCT244

SN74ABT2244A 在25°C 时的典型迟滞规格为100mV、与 SCBS106E 数据表一致。 这是与输出规格一起指定的、而不是与通常指定的输入规格一起指定的。 请确认、Vhys 规格实际上确实适用于输入 VIH 和 VIL 逻辑电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    我看到您仍在搜索具有迟滞的缓冲器。 客户是否在尝试在不修改电路板的情况下查找修复?

    是-尽管 Vhys 规格仅提供典型规格、但它适用于输入。

    需要注意的是、该器件还具有5ns/V 的输入转换上升/下降时间、这表明该器件没有施密特触发器结构化输入、因此迟滞基本上与设计成并发关系 (我无法肯定、自从器件多年前设计以来、它是否是故意的)。 许多 CMOS 输入在其输入阈值上都有这一"摆动空间"、但它不会像 SN74LV8151那样用设计的滞后器件替代。

    它们可以切换到开关阈值低得多的 SN74HCT244这样的东西----通过移动阈值而不是添加迟滞来避免非单调边缘。 另一种选择是尝试使输入阻抗匹配以消除传输线路的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的-感谢您的澄清。 是的、如果可能、客户尝试在不修改 PCB 的情况下解决此问题。 我们提出了几个选择,但我将介绍使用 HCT244的想法。