This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G139:SN74LVC1G139

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC238
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719495/sn74lvc1g139-sn74lvc1g139

器件型号:SN74LVC1G139
主题中讨论的其他器件:CD74HC238

 需要 SN74LVC1G139DCUR 的反极性(即相关选定引脚中的"1")

什么是正确的 p/n?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、
    我们的产品系列中只有一个类似的器件(您列出的器件)。

    有较大的解码器具有反相输出。 CD74HC238是一个示例。