This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]器件型号 X 与器件型号 Y 引脚对引脚兼容吗?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719507/faq-is-part-number-x-pin-to-pin-compatible-with-part-number-y

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 质量和制造>>当前常见问题解答

通常需要知道一个器件是否可以直接替换为另一个器件。

对于标准逻辑器件、这通常是一个简单的过程。

器件型号、例如 SN74LVC1G32DCKR、包含前缀(SN74)、系列(LVC)、函数(1G32)、封装标识符(DCK)、有时还包含其他信息(R -表示器件在卷带上发货)。

对于大多数逻辑器件、函数编号还指示特定的引脚排列。 例如、所有"00"功能器件都是具有以下引脚的四路2输入与非门:

鉴于上述信息的存在、以下是确定器件是否引脚对引脚兼容的步骤:

(1)打开两个器件的数据表

(2)验证两个器件是否均可在所需的封装中使用。  对于 TI 器件、"封装选项附录"中提供了此信息、通常如下所示:

(2A)如果您不确定封装是否完全匹配、则可能需要在数据表中进一步查看封装图、以确定封装是否具有相似的尺寸。 此处需要注意的重要因素是引脚间距和宽度、此处突出显示:

(3)验证引脚排列是否匹配。 对于逻辑门、输入指示符通常不起作用-例如、一个制造商可能将输入标记为 A 和门 A1 B1、而另一个制造商可能将其标记为1A 2A。 只要输入位于同一栅极的同一引脚上、命名约定就不会影响引脚对引脚的兼容性。

(4)此时、我们知道器件将物理安装在相同的焊盘上、引脚的功能都匹配。 剩下的就是器件的电气功能。  充分了解您的应用是一件很好的事情。 许多逻辑器件可在宽电压范围内使用、但并非所有器件都在所有电压下工作、即使是在工作时、它们也可能存在时序或输出阻抗差异、这会影响最终应用。  我们建议只比较对您的应用至关重要的规格--没有两个器件在所有电气和时序规格中具有完全相同的规格... 否则、它们将具有相同的器件型号!

对于大多数应用而言、最关键的规格是:

建议的电源电压

输出电压和电流(VOH @ IOH、VOL @ IOL)

(5)如果一切匹配、这两个器件可被视为"引脚对引脚兼容"并可直接交换。