This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:SN74LVTH16244A 输入噪声,脉宽噪声为15ns。SN74LVTH16244A 的输出是否可以响应?

Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719115/sn74lvth16244a-sn74lvth16244a-input-with-noise-the-noise-of-pulse-width-is-15ns-did-the-output-of-sn74lvth16244a-can-respond

器件型号:SN74LVTH16244A

SN74LVTH16244A 输入噪声,脉宽噪声为15ns。SN74LVTH16244A 的输出 是否可以响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biao、

    该器件的最大 VIL 为0.8V。 噪声振幅大约比该值低200mV、因此不会影响输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (a)如果噪声的振幅(<15ns)满足 MAX VIL、 将影响输出?

    (b)如果噪声的振幅(脉宽=2ns)为0.9V、 将影响输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biao、

    最大 VIL 是一个规格、可保证您如果保持在其下方、您将始终具有低输入。 略高于它并不一定意味着它在此时将被解释为高电平、我们无法保证它将为低电平。 话虽如此:

    1.在0.8V 时、您仍然可以。
    2.9V 电压下不保证电压稳定、但很可能仍被解释为低电平(即使脉宽较短)