This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS279A:sn74ls279A

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS279A, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/717367/sn74ls279a-sn74ls279a

器件型号:SN74LS279A
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、我想知道以下情况、

如果 SN74LS249反向 Flipflop 可驱动50 Ω BNC 电缆、该电缆以10K 电阻端接在另一侧。

如果不包括、应该包含哪种 BNC 驱动器?

sn74ls279a 用于5V 还是7V?

最好

巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bastiaan、

    逻辑通常不用于传输线路。 此外、使用具有10k 负载的50 Ω BNC 电缆会因传输线路效应而导致振铃。
    您能否指定您尝试以何种频率运行?
    如果您愿意、我可以创建一个 TINA-TI 模型、让您展示一个具有50欧姆传输线路和10k 负载的触发器。 您将能够看到导致的振铃。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速回复、最大速度将为1KHz。

    当然很酷,你可以 这么做吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bastiaan、

    我可以为您制作模型、但请允许我在几天内完成此操作。 在平均时间中、这里是一篇讨论传输线路影响的文章。
    e2e.ti.com/.../717149
    如果您看一下响应、您将看到一个示例模型、其中显示了端接为10kOhm 的50欧姆传输线、与您的情况类似。

    您的传输线路有多长、输出上的这种振铃是否适合您的应用? 由于信号将频繁切换、因此会在传输线路上引起大量振荡。 您可能需要考虑某种可能匹配输出和输入阻抗的方法。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、在平均时间内、我正在研究 LTSPICE 中的一个模型、该模型可用于传输线路50欧姆电缆(LTC6268)、尽管我在仿真过程中看不到反射、但我在一段时间内更改了5V 和频率的上升和下降时间。 由于电缆中的寄生电感、我只会在边缘看到尖峰。

    48.7Ohm 电阻器可以满足要求、其他解决方案可以是逻辑系列、其中每个200 Ω 并联具有4通道输出、或者 TC4427 28用于更难的开关。 不过、我还是想看一下您的仿真:)非常感谢您对您的研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用了两个仿真程序来检查电路的有效性。

    时钟1 1m 500u

    时钟2 1U 500N

    时钟3 200米

    出于某种原因、我在线路上也有一个与 BNC 线路中串联的电容器的反射。 IRF510只是 TC4427a 的一个示例。 您能否与 Tina ti 一起检查此问题?

    最好的巴斯蒂安皮埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bastiaan、

    因此、LTSPICE 或 TINA 等 SPICE 仿真无法准确地对传输线路的反射建模。 您需要使用微波办公室等软件。

    我创建了一个具有 D 触发器的 TINA 模型、因为我目前没有 SR 锁存器的模型。  如果传输线路为 RG-58、这是一条50欧姆的线路、每米~100pF、那么您预计在6英尺(1.8m)的长度 Z_0 = sqrt (L/C)内具有大约180pF 的寄生电容和450nH 的寄生电感。

    我建议您使用另一个软件制作模型、或者实际开发并测试它、以便您可以看到它实际上会做什么。
    SPICE 建模工具对于传输线不是非常精确。

    谢谢!

    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答:)我对仿真程序感到很生气、并感谢您指出了 Zo=sqrt (L/C)。 我现在理解、它类似于50欧姆。

    因此、使用类似的电阻对其进行端接以漏掉寄生效应是合乎逻辑的。

    我在1MHz 信号下使用了74LS04、这两个无源探头都预先在1KHz 处校准。

    我使用的2根电缆为 RG58 2x 1米、其中 BNC T 连接器位于两者之间、末端为10K 端接 I、在10K 端接上测量为1Mohm。

    黄色信号是74LS04后面的49.9欧姆输出电阻

    蓝色信号没有49.9欧姆。

    在1MHz 信号下、它看起来是这样的。

    在1KHz 信号时、它看起来是这样的。