This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4059:创建分频器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/715246/cd74hc4059-creating-a-frequency-divider

器件型号:CD74HC4059

您好、再说一次、

几个月前我在这里发布了有关分频器的信息、大家都非常乐于助人、尤其是 Emrys。  

我拥有的内容:

我进一步开发了该电路、以接受正弦波输入和方波输入。 如果使用正弦波、信号将首先通过比较器运算放大器将其转换为方波、然后是施密特触发器、再到达分频器。 如果使用方波作为输入、用户将切换跳线、信号现在绕过比较器并直接进入施密特触发器、然后进入分频器。  

问题:

当将方波输入与方波发生器或簧片开关配合使用时、该电路能够完美地工作、但延迟很小除外。  

将正弦波输入与该磁传感器(DigiKey PN:480-3911-ND)搭配使用时、该电路无法正常工作。 在这两种情况下、我都有 N = 10、但在该输入上、频率大部分时间被除以9。 我不确定是什么导致了这种情况?

任何见解都很有帮助。  

谢谢、

量规

  


e2e.ti.com/.../005875_2D00_2_2D00_EN-Magnetic-Sensor.pdf

e2e.ti.com/.../CD74HC4059-24-pin.pdf

e2e.ti.com/.../SN74LVC1G17-Schmitt-Trigger-Buffer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    我想知道是否可以从 HC4059的输入和输出获取示波器快照。 这将有助于澄清问题发生的位置。
    此外、您可能还需要尝试让正弦信号绕过比较器、并像方波那样直接馈入施密特触发器。 这将有助于隔离此电路的问题。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gabe、

    您是否发现了问题? 请告诉我您是否需要我的结尾处的其他内容、或者我将继续并关闭此帖子。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    很抱歉、回复延迟、我花了一些时间对自己进行了一些测试。

    我在 Sin 跳线连接的情况下以正弦波发送、并在分频器前后记录波形(请参阅下图)。

    我在连接方波跳线的情况下发送了相同的正弦波(绕过比较器)、并且在分频器前后没有响应。  

    第一张图片是恰好在施密特触发器之后和分频器 IC 之前的方波。 第二张图片是在分频器 IC 之后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gabe、

    您应该降低器件上的输出负载。 1F 负载非常大。 该器件的工作电压可能为15pF。 其次、设计看起来是正确的。 一旦正弦波转换为方波、该方波是否被 HC4059正确地除以10? 很难从您的示波器图中分辨。 如果是、问题可能出在比较器电路中。 您可以在运算放大器组上发帖、询问他们是否发现这方面的任何问题。 如果正对方波进行正确分频、我唯一可以认为不起作用的原因是比较器或输入信号在某种程度上存在缺陷。

    谢谢
    卡兰