This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G86:SN74LVC1G86/1G0832

Guru**** 2507755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G58, SN74LVC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/718821/sn74lvc1g86-sn74lvc1g86-1g0832

器件型号:SN74LVC1G86
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G58SN74LVC1G32

这些微型逻辑器件的 GND 电流为+-10uA、非常高。

 

引脚对引脚兼容、封装相同但 GND 电流较低的情况是什么:

 

SN74LVC1G86DRLR

 

SN74LVC1G0832DCKT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、
    您是指最大静态电源电流 ICC 吗?

    这些器件中的任何一个都没有较低的电源电流选项。 事实上、0832是独一无二的-我们的产品系列中没有其他具有相同功能的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在需要的是具有最低电源电流选项的以下逻辑器件:

    或门2输入可耐受5V 电压、VCC = 5VDC (USB-C 供电)、采用 SC-70-6封装


    XOR 门2输入、VCC = 4.2vdc (LI 电池)封装 SOT-553-5_DRL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、
    感谢您的澄清。

    SN74AUP1G58不兼容引脚2引脚、但具有较低的 Icc (最大0.9uA)、可配置为 XOR -并且可由高达4.6V 的电压供电。

    我看不到另一个支持5V 输入并满足您其他要求的或门。 SN74LVC1G32是我们拥有的最佳解决方案。