This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AHC04-Q1:OLB 文件或 PSPICE 模型的请求

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AHC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/717748/tina-spice-sn74ahc04-q1-the-request-of-olb-file-or-pspice-model

器件型号:SN74AHC04-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74AHC04

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、专家、

我的客户希望 获取 SN74AHC04QPWRG4Q1的 PSPICE 模型 来进行 仿真。

TI.com 中提供了 SN74AHC04的 HSpice 模型、   并将其交付给客户。

HSpice 模型无法 转换为 OLB 文件、因此 客户无法在 仿真中使用该模型。

您能否共享 SN74AHC04QPWRG4Q1的 OLB 文件或 PSPICE 模型 来转换 OLB 文件?

非常感谢。

此致、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Llyod、

    HSpice 与 PSpice 不兼容。 因此、创建 OLB 的唯一方法是使用实际的 PSpice 模型。
    我会将此查询转移给逻辑组、以便他们可以评估此查询。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lloyd、

    让我检查一下、看看我们目前是否有一个发送给您、我会再给您。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lloyd、

    我有一个为您设计的 TINA 模型。 我将通过电子邮件发送它。