This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:IBIS 模型中出错

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716786/txs0104e-error-in-ibis-model

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0102

 提供的 IBIS 模型(TXS0104E IBIS 模型(修订版 C))存在大量问题和错误。

上拉部分和模型的组合上拉中提供的大多数数据是非单调的。  

因此、无法从电平转换器获取有效输出以验证我们的设计结果。

请提供正确的更新 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已要求我们的翻译专家查看此帖子。 他明天应该回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shanmugan、

    在使用 TXS0104模型时、请使用 TXS0102 IBIS 模型。
    我已通知建模团队处理此模型。 将导通晶体管与一次性电路组合在一起进行建模非常复杂。

    如果可能、请告诉我您的用例、了解器件在系统中的使用方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所提供的替代模式似乎也是错误的。

    无论如何,您能否更新此请求以获取更新的 TXS0104E IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanmugan、

    我已提交请求、但目前在将一次性和 IO 电路建模在一起方面面临一些挑战。

    您提到的另一个型号上的问题是什么?