This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]逻辑器件的输出转换率是多少?

Guru**** 2578635 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/718814/faq-what-is-the-output-transition-rate-for-a-logic-device

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 输出参数>>电流常见问题解答

极少数逻辑器件会指定输出转换率、而只有在非常具体的条件下指定输出转换率的逻辑器件则很少。

确定输出转换率的最佳方法是在系统将运行的相同条件下使用实际器件测量输出转换率。

下一种最佳方法是将信号完整性仿真器(如 Hyperlynx 或 ADS)与 IBIS 模型和系统参数一起使用、以模拟输出操作。 这可以为给定系统配置下的器件运行提供非常准确的表示。

计算给定数据表规格中的值是最不准确但也很有用的方法。 如果您知道器件的输出驱动强度(在数据表中给出)和系统的负载电容、则可以轻松计算该值。

以下是一个示例:

最大输出低电阻(ROL)可根据输出低电压(VOL)和输出低电流(IOL)进行计算。 此外、可以根据输出高电压(VOH)和输出高电流(IOH)来计算最大输出高电阻(ROH)以下是 SN74LVC1G08数据表中的一个示例:

使用欧姆定律(V = I*R)和3V 工作电压(也称为3.3V 最坏情况下的工作电压)

ROL = VOL/IOL = 0.55/0.024 = 22.917 Ω μ A

Ω=(VCC-VOH)/IOH =(3-2.3)/.024 = 29.167 μ H

假设负载为50pF,我们可以使用 RC 充电/放电等式精确计算最大输出转换时间:vc (t)= Vcc*(1-exp (-t/(RC))、vc (t)= Vcc*exp (-t/(RC))--我将其作为练习。

您还可以将转换时间估计为2*R*C,这种方法更快、更简单(2个时间常数的电荷为~86.5%,转换时间通常为10%至90%):

TLH (max)= 29.167 Ω* 50pF * 2 = 2.9ns

THL (max)= 22.917 Ω* 50pF * 2 = 2.3ns

最大输出转换率通常被视为这两个值中的最大值、因此:

TT = 2.9ns