This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:最大数据速率与传播延迟间的关系

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/718457/sn74avc8t245-maximum-data-rate-vs-propagation-delay

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

大家好、我计划在297Mbps 下使用此器件进行1.8V 至3.3V 的转换

数据表的第一页显示、使用此电压配置时、最大数据速率为320Mbps。  

更进一步、此配置的传播延迟范围为0.5ns 至3.9ns。  3.9ns 时、最大数据速率是否会接近256Mbps? 如果传播延迟恰好落在高端、这种数据速率是否可以实现? 我是否可以采取任何步骤来确保此器件以该数据速率工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我建议您考虑使用新发布的 SN74AXC8T245器件、该器件经测试可支持您的数据速率(以及高达380Mbps)、而不会出现额定电容负载问题。

    tpd 和数据速率本身没有确切的相关性。 如果在数据表上额定、则脉宽将是衡量器件数据速率性能的良好指标。
    另一种实现更高数据速率的方法是将电容负载降低到尽可能低的水平。