This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么引线框看起来严重氧化或腐蚀?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/718449/faq-why-do-the-leadframes-look-strongly-oxidized-or-corroded

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 质量和制造>>当前常见问题解答

德州仪器决定 将其部分器件的粗制引线框更改为单侧粗制引线框。 因此、这些器件看起来好像已被腐蚀。 粗糙的引线框是对旧引线框技术的改进、并且提供了更好的焊料附着力。

如   下图所示、这些器件以前具有不粗糙的引线框。

下面是一个客户看到的粗糙引线框示例。  

如果您的引线框看起来像这样、则没有理由担心。 根据数据表、该器件仍将正常运行。


正在寻找低电压转换器? 查看  支持0.7V 至3.3V 转换的 AXC 系列!

 Logic Minute 培训页面 包含许多有趣主题的视频、所有这些视频的保存时间均短于5分钟。