This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:用于 LSF0102DQER 的 IBIS 模型

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/718387/lsf0102-ibis-model-for-lsf0102dqer

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:LSF0108

您好!

在 IBIS 模型中,A 和 B 侧(编号:3、4、5、6)的引脚具有终端器。 但我们需要这些引脚的 IO 来执行电平转换器操作。 请帮助我们解决此问题。

此致

Anitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anitha、您好!

    首先、我想在这个线程中包含您对 LSF0108的评论、这样我们就可以将其全部放在一个位置:

    IBIS 模型具有 1.2V、1.8V、2.5V 3.3V 和5V。 但我们需要一个3.3V 至1.05V 的电平转换器。 但在 IBIS 模型中、没有1.05V。 以及具有终端的 A/B 侧(编号:3至18)的引脚。 但我们需要这些引脚的 IO 来执行电平转换器操作。 请帮助我们解决此问题。 请提供 LSF0108的 IBIS 模型、该模型也支持1.05V。


    LSF 系列转换器使用无源转换、即 LSF 器件不包含任何类型的驱动器。  IBIS 模型无法准确地描述器件在系统中的工作方式、因为它可能无法知道实际驱动器的驱动强度- 它只知道我们测试时的驱动强度(自从我们在实验室环境中测试它以来、它有很多)。 我在这里有一个更好地表示 LSF 器件的仿真:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/151/LSF0108_5F00_1MHz_5F00_1V05_5F00_3V3.TSC

    我强烈建议您观看此视频系列、了解 LSF 的工作原理: Logic Minute