This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108是否可用于双向电压转换器?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/717711/txs0108e-can-txs0108-use-in-bi-directional-voltage-translator

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF0108

大家好、

我的客户需要一个8通道双向转换器、电压范围为0.8V 至5V。 我建议使用 LSF0108、但数据表显示如下:

对于客户应用、输出为推挽式、推挽应用中没有方向控制是否无法用于双向?

我还建议使用 TXS0108E、它是否可用作推挽和开漏的双向转换器? 如果没有、您有什么建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    我将於今日中午前作答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    您可以将 LSF0108用作推挽和开漏接口的双向转换器器件。 此处的陈述旨在表明、当驱动器和接收器都尝试推送数据时、我们需要通过对 IO 进行三态描述或采用某种方向控制机制来避免这种情况、从而避免信号冲突。

    LSF 通道既可用于推挽信号、也可用于开漏信号。 输入需要一个针对漏极开路信号的上拉电阻器来保持一个有效的高电平、但是推挽信号不需要在 LSF 的输入上拉。 输出端口将需要上拉。

    LSF 还可以在同一器件内使用不同的上拉电压进行多电压电平转换、前提是它在 Vrefa 和 VrefB 范围内。

    TXS 还可用于推挽信号、但通过10k 电阻器的电流消耗恒定、因此非常适合开漏接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以、请告诉我0.8V 至5V 转换的应用以及所使用的接口将对我们非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、"单向"意味着在任何特定的时间只有一个外部器件驱动信号线

    只要您确保两个器件不尝试同时将相反信号驱动到同一条线路、方向就有可能改变。

    LSF 和 TXS 器件在这方面的行为相同。

    如果所有信号都由推挽输出驱动、则最好使用 TXB 器件。 (但是、TXB 器件具有弱输出驱动器、因此它们仅在附近的 CMOS 输入下工作。)