This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC1G126DBVR 结至外壳热阻和结限值

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/717914/sn74lvc1g126-sn74lvc1g126dbvr-junction-to-case-thermal-resistance-and-junction-limit

器件型号:SN74LVC1G126

您好!

T_Ambient 是数据表中列出的唯一温度限值、温度为125摄氏度。列出的唯一热阻是206摄氏度/瓦时的结至环境热阻 请为 SN74LVC1G126DBVR 提供以下值:

  • 结至外壳热阻(度 C/W)
  • 结限值 Tj (摄氏度)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexa、

    THETAJC 为165.8 oC/W
    结温绝对最大值超过150°C 时、器件可能会出现损坏和可靠性问题。