This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:CD4504B、SN74HC373N

Guru**** 2567985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/715965/cd4504b-cd4504b-sn74hc373n

器件型号:CD4504B

你好
请帮助确定这是原始产品还是假产品?
只是帮助确定制造日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valeriy、

    这些器件看起来不是假的、但我会确认这一点。
    请允许我在一天内找到您的此信息。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valeriy、

    这些是 TI 制造的真实器件。
    8366V5K 器件在2018年3月制造、83CL6RK 器件在2018年2月制造。

    谢谢!
    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    在收到的一批微电路中、结论是非常氧化的、没有焊接、因此存在这种怀疑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valeriy、

    收到的批次没有任何问题。 它们应该是这样的。 TI 已将这些器件更改为粗糙的引线框、因为它们粘附的焊料要好得多。 因此、看起来零件是氧化的。

    感谢您的提问!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、微电路的结论在焊接过程中具有较差的焊料可湿性、标准 IPC/EIA/JEDEC J-STD-002不允许这样做!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Valeriy 您好!
    粗糙的引线框是对旧引线框技术的改进、并且提供了更好的焊料附着力。

    如果您在焊接这些组件时遇到问题、请与您的供应商进行故障分析(FA)、以便我们能够确定根本原因并防止将来出现问题。