This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F00:VOH-IOH 特性图

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74F00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716877/sn74f00-the-graph-of-voh-ioh-characterization

器件型号:SN74F00

尊敬的技术支持团队:

  您是否有 VOH-IOH 表征图?

我的目标器件是 SN74F00和 SN74F40 (Vcc = 5V)。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我们没有 VOH-IOH 特性图。
    但是、您可以在 Vcc = 5V 时外推 VOH-IOH。
    请记住、IOH 不应超过数据表中列出的-1mA。
    推断数据表中的值应在 Vcc = 5V 时提供大约2.95V 的 VOH 最小值和-1mA 的 IOH。

    谢谢!
    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性(SZZA008)、图28和29: