This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/717149/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245

器件型号:SN74LVC8T245

 SN74LVC8T245

此器件能否驱动大约6英尺的信号线长度?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    欢迎参加论坛!

    6英尺的距离并不能真正告诉我很多信息-您能更具体地描述传输线路和信号的特性吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    该信号将由 SN74LVC8T245驱动、我认为该器件具有32mA 驱动(灌电流/拉电流)能力。 器件的输出将需要驱动大约6英尺的电缆长度。 电缆中的导线将是单端的、可能为22 AWG。 将执行逻辑电平测量的接收器件将是 NI PXI-6509 TTL 数字 I/O 模块(我有规格表)。 信号将是静态的(逻辑0或逻辑1未脉冲)。 由于 SN74LVC8T245仅驱动 NI PXI-6509模块、因此将不会有扇出、没有其他栅极/负载。 SN74LVC8T245器件能否驱动6英尺长的线路? 由于信号是静态的、我是否应该担心线路长度和 SN74LVC8T245器件的驱动能力?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您提供详细信息。  主要问题是当器件开关时、信号边沿的周围区域。  由于它不是高速应用、因此您不必担心、但由于高频组件和线路上的寄生效应、单个开关事件仍然会有问题。

    例如、如果传输线路为 RG-58、则为每米~100pF 的50欧姆线路、 那么您预计寄生电容大约为180pF,寄生电感大约为450nH,长度为6英尺(1.8m)(假设我正确记住了这些值-您可以从 Z_0 = sqrt (L/C)开始计算)。  下面是对之后的预期输出的仿真-抵消其他传输线路效应、仅侧重于集中寄生效应:

    显示的不同波形适用于不同强度的驱动器-{10、25、50、100}欧姆。

    NI PXI 数字 I/O 器件可能不关心信号的边沿速率、但可能会出现明显过冲问题(例如、强大的驱动器示例达到8.56V)。  我建议在输出端使用串联电阻来减缓边沿并防止振铃/过冲。  对于阻尼电阻器、100欧姆应该足够。