This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102内部10K 电阻器变化。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/717223/txs0102-txs0102-internal-10k-resistor-variation

器件型号:TXS0102

你(们)好,先生

我能否获得 TXS0102的10K 电阻器变化值(最小值/最大值)。 谢谢!

我的客户正在 PE 区域使用。

张希森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hisen:

    我知道它没有列在数据表中、因此无法保证、但从设计仿真来看、变化可能在6.5k 到15k 之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Shreyas。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、Hisen。

    我还根据下面链接的这个问题创建了一个常见问题解答:
    e2e.ti.com/.../717503