This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:B 端口上升沿中的毛刺脉冲

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716627/txs0104e-glitch-in-the-rising-edge-of-the-b-port

器件型号:TXS0104E

大家好、

我的客户使用 TXS0104转换 I2C 信号的电压。 他们发现在 B 端口上测试的 SDA 信号的上升沿出现毛刺脉冲(如下所示)。

下面是原理图:

我已要求他们移除2.2K 和4.7K 上拉电阻器、但似乎没有帮助。(请参阅下面的)

在 B 端口中、它们还将100pf 电容连接到 SDA 和 SCL 中的接地端、在断开100pf 电阻后、问题似乎已得到解决。

100pf 电容是否会导致问题? 如果不是、原因可能是什么?

2.如果100pf 电容可能导致问题、您是否有一些最佳 B 端口信号的建议方法?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    我已要求我们的翻译专家来看看。 他明天应该回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、

    我们明天将查看并回答这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)必须拆下外部上拉电阻器、它们与 TXS 器件中的10k 电阻器形成并联电阻器组合。
    请参阅应用手册:
    上拉下拉电阻器对 TXS 器件的影响如下:
    www.ti.com/.../scea054a.pdf

    2) 2)输入信号很慢、目前也违反了输入瞬态规格、即10ns/V 输入信号必须比当前更快。 TXS 是一种无源开关、它按原样通过低电平信号。 请移除 B 端口上的100pF 负载。
    然而、正在触发 OneShot、B 端口上的负载足够高、无法达到最终水平、10k 电阻器响应缓慢、无法将信号转换为最终值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ShreyasRao、
    感谢您的回复!
    您建议移除2.2K 和4.7K 电阻器并移除100pf 电容器
    2、B 端口电容会导致信号未达到最终电平、并因单次触发功能而导致干扰? 对吗?
    3.根据客户的测试、低输入瞬态似乎不能导致问题。 当它们移除电容器时、上升时间大约为800ns、信号没有干扰。

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2) 2)信号未达到最终值是因为电容负载导致一次性函数中途超时、从而导致信号的非单调行为。