This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245绝对输入电压范围

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716415/sn74avc4t245-sn74avc4t245-absolute-input-voltage-range

器件型号:SN74AVC4T245

大家好、

数据表中的 SN74AVC4T245绝对输入电压范围如下:

输入电压范围 VI (请参阅注释1):I/O 端口(A 端口)。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 −0.5V 至4.6V

注:1. 如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入电压和输出负电压额定值。


请参阅注释1、absoulte 输入电压范围可根据电流而扩展。
您能否让我知道更详细的电流范围以及更大的输入电压范围?
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    相同的绝对最大额定值表列出了输入钳位和输出钳位电流额定值。
    我想知道为什么要考虑绝对最大输入电压范围? 该器件应在 ROC 范围内运行、并且可能存在过冲和下冲、这必须限制在绝对最大额定值范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    是的。 客户在推荐的工作范围内正常工作。
    这种正常情况下会连接/断开与 SN74AVC4T245相连的另一个电路板。
    我知道 SN74AVC4T245不支持热插拔、但这是异常情况、他们想知道我们的器件是否会损坏。
    谢谢你。

    此致、
    Jade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    是的、您回答正确。 SN74AVC4T245器件无法保证热插拔。 它支持1级隔离(Ioff 局部断电模式)。
    只要异常情况不超过数据表的 ROC、器件就不会损坏、并且在绝对最大值条件下、就不会存在可靠性问题。 超出绝对最大值条件时、器件可能会长期存在可靠性损坏或问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    还有一个问题。
    是否有关于瞬态持续时间的任何规格?
    例如、提到过冲/下冲瞬态持续时间的其他器件如下所示。
    示例 允许-2V 至(VIHMAX + 2)伏的过冲和下冲持续时间小于20ns。
    正如您之前提到的、"可能存在过冲和下冲、这些必须限制在绝对最大额定值范围内。"
    即使瞬态持续时间、过冲和下冲必须低于绝对最大额定值-0.5V ~ 4.6V、但我想与您再次核对。
    目前、客户-1V 瞬态持续时间低于10ns。
    谢谢你。

    此致、
    Jade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    如果未在数据表中明确提及它、则无法保证它。 在短时间瞬态条件下、器件损坏的相似性可能会受到限制、但是、根据数据表、这违反了绝对最大规格。
    是否有可更改原理图以包含一个串联电阻器、从而将下冲限制在-0.5V 范围内的可能性?