This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC08:SN74AUC08RGYR 规格

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716586/sn74auc08-sn74auc08rgyr-spec

器件型号:SN74AUC08

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们需要选中 SN74AUC08RGYR

B

ψJ T (C/W、热阻)=?Ω 且 Tj 最大值(C、结温) =?μ A   

C

θJ C (C/W、热阻)=?Ω  

请帮帮我。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成
    我已提交热性能信息请求。 最多可能需要2周的时间才能收到结果。

    对于 Tj (max)、这是我们最常见的问题之一: e2e.ti.com/.../716186
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    请参阅以下内容、了解您请求的热性能(所有值均以°C/W 为单位):