This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:针对 SDIO 缓冲器应用的部分断电

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A, TXS0206, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716756/txs0206a-partial-power-down-for-sdio-buffer-application

器件型号:TXS0206A
主题中讨论的其他器件: TXS0206TXS0102

大家好、

我正在考虑使用 TXS0206A 作为缓冲器、以便在系统断电时隔离 CPU 和 SD 卡侧。 因此、在正常运行中、我将在 VccA = VccB 的条件下使用该器件。

为此、我将使用局部断电功能。 查看TXS 系列的应用报告"scea044"、可以看到该器件似乎具有部分断电功能。 但是、我不确定 TXS0206是否具有局部关断功能、因为 数据表未提及该功能。  

您能否检查 TXS0206是否具有部分断电功能? 如果它具有函数、则 IOZ 的值是多少?

 

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito San、
    我已要求我们的翻译专家查看此帖子。 他明天应该回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    TXS0206A 没有数据表中列出的 Ioff 特性。
    可以使用电气特性表来完成 Ioff 特性的识别、如果第一页的特性部分中尚未列出 Ioff 规格、该表将会提到 Ioff 规格。
    您可以考虑使用 TXS0102器件。