Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G14 大家好、
当数据表提供布局提示时、我总是喜欢它。
对于 SN74LVC2G14、数据表显示了以下布局示例:
我 µF 0.1 μ F 电容应作为 旁路电容运行、以防止功率干扰。 但是、我认为此布局不符合预期。 什么是 Vdd?
我认为电容器应放置在 IC 下方并连接到引脚2/3和引脚5。 或者我是否缺少了什么?
谢谢。
Daniel