This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:热插拔1级相关问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1183683/sn74avc4t245-hotswap-level-1-related-questions

器件型号:SN74AVC4T245

您好!

我的客户希望在其应用中实现热插拔1级。
这意味着它们可以在热插入/移除期间接受数据损坏、但不能接受器件损坏。
我的客户有一些问题、如下所示。

问题1:
我的客户认为 SN74AVC4T245是热插拔1级器件。 尽管以下应用手册中指出:“主机系统必须在子卡插入或移除期间以1级隔离挂起信令,但主机是否确实必须在插入或移除期间挂起信令以防止器件损坏? 如果主机系统在插入或移除过程中未暂停信号、SN74AVC4T245如何会受损? https://www.ti.com/lit/an/scea026/scea026.pdf?ts=1672555633359

问题2:
当在主机侧使用 SN74AVC4T245而不是插入或移除子卡侧时、客户是否需要注意任何事项?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。 插入引起的干扰会影响任何当前有效的信号、但不会损坏器件。 (AVC I/O 可过压。)

    2.主机器件未关闭。 但它始终接受相同的电压、因此没有差异。

    请注意、该应用手册介绍了具有多个器件的总线。 如果您具有点对点连接、那么您需要考虑的注意事项就会减少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的回答。
    对于 Q2、当客户在  Vcc 始终开启的主机侧使用 SN74AVC4T245时、他们到底需要做什么来防止 SN74AVC4T245因子卡热拆卸/插入而损坏?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需执行任何操作;绝对最大额定值对加电和断电状态具有相同的限制。 (输出电压实际上有所不同、但 VCC + 0.5V 与 GND−0.5V 具有相同的过冲。)