This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:用于 SD 卡电平转换的 TXB0106

Guru**** 2543920 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1183671/txb0106-txb0106-for-sd-card-level-translation

器件型号:TXB0106
Thread 中讨论的其他器件:TXB0108

您好!

我可以使用 TXB0106或 TXB0108将 SD 卡电平从3.3V 转换为1.8V 吗?

谢谢、
Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;SD 卡在某些时候使用开漏信号。

    您可能能够使用通用 TXS 或 LSF 转换器、但有专用的 SDIO 转换器;请参阅 SDIO 转换电压 应用手册。