This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT08:传输延迟

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08, SN74AC08, SN74AHC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1184435/sn74hct08-transmission-delay

器件型号:SN74HCT08
主题中讨论的其他器件:SN74HCS08SN74AC08SN74AHC08

我们的测试表明、传输输入延迟约为1.6uS、这与数据手册中的 tPHL 参数非常不同。 造成这种情况的原因是什么、或者这种型号的 tPHL 是这样吗?

我们的产品需要 tPHL 和 tPLH 均在300ns 内的与门。 是否建议使用 P2P 兼容解决方案?

图片中有两个信号、一个是输入信号 A、另一个是输出信号 Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    需要将输入驱动至低于 V_IL (0.8V)的电压、以成为有效的低电平状态输入。 您的输入信号直到1.6us 才转换为低电平状态、这与延迟不正确的器件有很大不同。 您需要修正输入信号。

    您使用的器件已降低输入阈值、以支持与 TTL 逻辑的向后兼容性。 您可以轻松地进行换用以使用正常的 CMOS 器件,例如 SN74HCS08、SN74AHC08或 SN74AC08 --但这些不一定能解决问题(逻辑器件的输入非常差)--您应该修复输入信号。