This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC6T622:关于输入转换上升或下降速率

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1183935/sn74avc6t622-about-input-transition-rise-or-fall-rate

器件型号:SN74AVC6T622

尊敬的先生/女士  

规格中的值。 ,5ns/V 是输入转换上升或下降速率的最大值。

如果必须遵循此参数,或者根据不同的条件有容差?

如果转换速率有任何低于该值的风险? 示例:振荡

谢谢、
Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    击穿电流、振荡和损坏。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    B 侧输入为施密特触发器(请参阅第5页的逻辑图)。 如果将转换器放在控制器附近(参见图1),则不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复!

    顺便说一下,转换时间应在0.35VCCI (VIL)到0.65VCCI (VIH)之间测量,对吧?

    谢谢、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 ΔT μ V/Δv 测量边线的斜率;在边线的任何点上、它一定不能慢于限制。