This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:需要正确的 LM567C 引脚定义

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/671004/lm567c-need-correct-lm567c-pin-definition

器件型号:LM567C

您好、Sirs、

我们发现、TI 格式数据表中 LM567C 的引脚5和引脚6定义 与 NSC 格式不同。 您是否可以检查哪一个是正确的? 如果 TI 格式不正确、我们是否可以获得更新的数据表?

TI 格式:



NSC 格式:





非常感谢、

陈耀恩
2018年3月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Wayne
    感谢您向我们重点介绍这一点。 引脚功能表中的定义似乎错误。 让我再次确认这一点、我们将尽快在数据表中更新这一点。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好、我们是否有计划在网站上更正数据表? 非常感谢...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    让我检查一下它的状态。 我告诉你。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Puneet、您好、因为客户在追逐我们、所以请检查更正后的数据表时间表。 非常感谢...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    让我就此采取后续行动。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好、  我们是否有修订版 LM567C 数据表的初步计划? 非常感谢...Wayne Chen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、
    很抱歉、回复延迟、更新后的数据表应很快在线显示、我们正在密切跟进。
    此致
    Puneet