This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL1655:输出异常信号

Guru**** 2553110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/676498/sn74gtl1655-output-abnormal-signal

器件型号:SN74GTL1655

您好,团队

我的客户发现、在芯片上电后 、端口的输出将在 B 端口为逻辑高电平时生成随机信号串行。

原理图如下所示:

输出信号是紫色信号。

您能帮您查看原理图并对此问题发表评论吗?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    您能告诉我示波器屏幕截图上还有哪些其他信号吗? 该通道的每一端连接了什么?

    由于今天是假日、我们可能要等到周一才能回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys Maier、
    端口 B 连接到 CPU I/O 引脚、端口 A 连接到 CPLD。
    我不确定另一个信号是什么。
    我可以确保、只有当我们向端口 B 输入逻辑高电平时、当电压增加到600mV 时、问题才会存在。

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、
    如果您可以获得清晰的示波器截图来显示输入、输出、电源和接地(所有这些都在器件上测得)、那将非常有用。 我不确定上面的示波器屏幕截图中会发生什么情况、因此很难评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、
    我将关闭此帖子、直至听到您的回复。 你要做的就是回复、这将引起我的注意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    以下是我从客户那里获得的信号。

    黄色是输入信号、蓝色是输出信号。

    当输入信号从0变为1时、输出信号将显示随机信号和高过冲。

    当输入信号从1变为0时、输出信号也会显示随机信号和高过冲。

    此外、客户还测量了输入信号和3.3V 电源。

    黄色一个是输入信号、蓝色一个是电源。

    每次输入信号发生变化时(例如从1变为0或从0变为1)、输出的随机信号都会发生变化。

    那么、您能否帮助评论输出随机信号的原因以及解决输出信号高过冲的方法?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、
    我已要求我们的本地翻译专家对此进行研究。 他今天出去了、但您应该期待明天能得到回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    哪个输入信号的范围为黄色?
    我怀疑输入端的缓慢输入转换会导致输出以这种方式运行。
    您是否也具有电源的电流消耗值?

    对于过冲、我建议在布线上使用一个小型串联电阻器来抑制它。 这很可能是由将输出驱动至高阻态输入引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、
    输入信号是下图中的黄色信号。 转换时间大约为400uS。

    蓝色的是电源电压。 客户表示没有消费价值。 但从图中可以看出、当发生异常输出信号时、3.3V 电压是稳定的。

    消费是否重要?

    您是否在实验室中执行过相同的测试? 如果是、您能否向我发送测试结果、我可以与客户的状况进行比较。

    另一个问题:

    对于过冲问题、您能不能在原理图中帮助指示变化和电阻值?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    是否有可能增加转换时间? 我担心、我们中100秒的转换时间会影响输出信号。
    电流消耗表示器件在输入转换期间可能会承受应力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、

    使用100欧姆串联电阻器可能是一个良好的开端。 它应提供阻抗匹配、同时限制过冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!


    我已与客户确认 、他们无法更改转换时间、因为转换时间 取决于 基准电源电压。

    您能否帮助确认问题是由低转换时间引起的?

    此外、客户反馈他们希望尝试降低驱动能力、以降低输出随机 信号的影响。

    但情况是、它们无法更改 PCB 布局、因此您能否根据我之前所附的客户原理图建议降低输出驱动能力。



    Lacey
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    www.ti.com.cn/.../slla364a.pdf

    应用手册讨论了导致输出振荡的缓慢输入转换速率问题。
    如果可能,我建议在输入信号上尝试20ns 的低电平到高电平转换时间,以查看输出是否作为实验稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不更改 PCB 布局、则很难推荐使用任何器件来减少过冲/下冲。
    我不知道 GTL 的驱动目标是什么、但我会看到接收器是否能够承受过压、以接受高于其工作 Vcc 的过冲。 这可能不是一个问题、因为通常接收器器件内置有足够的容差来接受其输入在如此短的时间(以 ns 为单位)内的变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    感谢您的回复!
    我将向客户反馈您的意见。
    我可以为解决此问题提供哪些帮助?

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    由于客户无法通过测试来确认此问题、这是由低转换时间引起的。 您能否帮助重现实验室中的问题并通过电子邮件向我发送结果? 客户需要这样做来澄清问题。


    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    我必须订购这些器件、然后找到相应的插座来测试它们。 我不确定我们是否有适合此器件的插座。

    当我获得器件和套接字时、我将更新您的更多信息。  

    我将计划显示器件在正常条件和输入下的行为。 理想情况下、响应应优于客户当前遇到的振荡和随机信号。

    同时、如果客户有任何其他更新、也请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    1. 我可以在数据表中找到转换时间规格吗?
    2. 此外、客户询问我们是否将 GTL 器件与施密特触发器集成?

    我搜索过 TI.com、但找不到。

    或者、您是否有施密特触发输入的发展蓝图?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、

    感谢您查看器件的参数搜索。 我看不到内部内置施密特触发器的 GTL 器件。
    它可能必须包含在外部。
    指定了电源斜升速率的转换时间、但没有输入转换时间的规格。