您好!
我们有一位客户询问有关我们两个器件的一些非常具体的问题、可以有人对此进行探讨吗?
"我正在尝试更换过时的 IDT P/N IDT74FCT162240ATPA。
TI 交叉参考表明 P/N CY74FCT162240T 是 IDT74FCT162240ATPA 的功能等效产品、但我看不到太大差异、但为了进一步混淆问题、SN74ABT16240ADGGR 显示为 IDT74FCT162240ATPAG 的直接替代产品。 您能否详细说明等效功能可能存在哪些差异、以及 ABT P/N 是如何直接替换 FCT 的?
1) 1)我已经查看了每个器件的参数、看不到太多差异。 您能不能解释为什么 TI 将此器件(74FCT162240PACT)显示为功能等效器件而不是 IDT74FCT162240ATPA 的直接替代器件?
显示 SN74ABT16240ADGGR 是 IDT74FCT162240ATPAG 的直接替代产品。
2) 2) ABT P/N 如何直接替代 FCT、而不是等效的功能? 我对 FCT 和 ABT 系列的了解使我相信这些是不同的流程、在功能上可以肯定是等效的、但它是否真正可以直接替代?
3) 3)根据您的交叉参考信息、TI 是否表示我们尝试替代的过时 IDT P/N (IDT74FCT162240ATPA)的最佳替代产品是 SN74ABT16240ADGGR 作为无铅备选产品?"
谢谢、