This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102

Guru**** 2758085 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674725/txs0102-txs0102

器件型号:TXS0102

尊敬的先生:

 为了 避免单粒子翻转、应在多大的抗辐射水平上操作 TXS0102DCTR 器件?

谢谢你。

此致、

CLV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clive、您好!
    我们不对商业级器件进行辐射测试。 由于涉及的成本、这种类型的测试仅在军用级和航天级器件上进行。

    如果需要添加任何内容、我将要求我们的高可靠性团队进行评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。

    您是否具有与 TXS0102类似的军用级或航天级版本?

    期待来自可靠性组的评论或有关 TXS0102的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在为特定应用购买大约3、000个器件之前、如果您能为我提供指导或为我提供这些器件的辐射耐受估计值、那将会非常好。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clive、您好!

    一般而言、不对商用级器件进行辐射测试。 唯一测试商用器件的时间是该商用器件的耐辐射版本正在开发、此时在实施过程和设计调整之前进行基准测试测量、以实现所需的辐射性能。 这种努力只有在客户提供必要资金的情况下才可能进行。 如果您希望进行此类活动、我可以通过电子邮件将您推荐给我们的营销团队。

    此致、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clive、您好!

    如果这回答了您的问题、请单击方框。

    谢谢
    Christian