This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 输入和输出波形问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/676195/txs0108e-txs0108e-input-and-output-waveform-problem

器件型号:TXS0108E

大家好、

我有一个 TXS0108E 问题。 这是测试系统。

我们发现第一个脉冲将有一个缓慢的上升沿、但第二个脉冲没有。 波形就像这样。 蓝色一个是 CPU 侧的 D0、黄色一个是闪存侧的 D0。 它们都具有缓慢的上升沿。

上升沿就像这样

我们发现、这将在输入和输出侧发生。

但当它们移除 TXS0108E 时。 没有问题。

您对此有什么建议吗?

谢谢你

此致

Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    我已要求我们的翻译专家查看并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    闪存侧的输出负载是多少? 我通常会遇到这种类型的电容负载较高的情况。
    此外、探头电容是多少? 如果可能、测量范围需要是低电容探针。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    这是否会影响闪存侧触发阈值或任何其他问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复。

    我会询问客户这方面的问题。 但奇怪的是、只有第一个较长的脉冲才会出现这个问题、而后来的两个脉冲则不会出现。

    与高电容相关的情况。 所有脉冲都应与第一个脉冲类似。 对吗?

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    对、高电容应影响所有信号脉冲、而不是所选脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    除了高电容问题之外、还有其他原因会导致该问题吗?

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    客户发现问题。 它与发送芯片相关、而不是 TXS0108E。
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    为了我的好奇心、请详细说明问题到底是什么。

    它可能会帮助其他客户在 e2e 面临类似问题。