This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4555:WiFi 路由器 CPU 与 SIM 卡连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS4555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/676434/txs4555-wifi-router-cpu-connect-with-sim-card

器件型号:TXS4555

大家好、

我向客户建议使用 TXS4555连接 SIM CAED,但 TXS4555需要重置/CLK/IO 作为输入。
我是否可以知道 CPU 和 TXS4555之间应该有什么接口?
客户 CPU 只有 I2C/SPI/GPIO。

请帮助检查 WiFi CPU 如何连接到 sim?

需要 SIM 卡驱动程序? 还是仅翻译是可以的? 或 CPU 直接连接到 sim?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!
    我不确定您要问什么。 TXS4555是一款3V 至1.8V 的 SIM 电压转换器--它用于使工作电压为3V 的 CPU 能够与工作电压为1.8V 的 SIM 通信。

    复位、CLK 和 I/O 是用于与 SIM 卡通信的标准线路.... 该器件只转换处理器的复位、CLK 和 I/O 引脚之间的电压、以便它们可以与 SIM 卡的复位、CLK 和 I/O 引脚通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    客户 CPU 没有用于连接 TXS4555的复位、CLK 和 I/O、如何将 GPIO 或 I2C 或 UART 更改为复位、CLK 和 I/O?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!
    客户计划如何与 SIM 卡通信? 他们是否知道协议的工作方式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    他们不知道、所以他们问我们。 它们仅具有 I2C/UART/GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    TXS4555仅为通信通道提供电压转换。

    这意味着、即使两个器件 在不同的电压节点(例如1.8V 逻辑和3.3V 逻辑)上运行、它也允许使用相同通信协议的两个器件进行通信

    此器件不会在 I2C、SPI 和 SIM 卡标准(ETSI TS 102 221)等协议之间进行转换。

    我无法详细介绍 SIM 卡标准或如何使用、因为这将被视为"工程服务"、远远超出了我们为设备提供的支持。  客户必须自行阅读、理解和实施 ETSI 标准、或聘请一名工程师为其执行该标准。

    如果他们对如何使用我们的器件有疑问、我很乐意提供帮助。 我不能解释你提出的问题。