Other Parts Discussed in Thread: TXS4555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS4555 大家好、
我向客户建议使用 TXS4555连接 SIM CAED,但 TXS4555需要重置/CLK/IO 作为输入。
我是否可以知道 CPU 和 TXS4555之间应该有什么接口?
客户 CPU 只有 I2C/SPI/GPIO。
请帮助检查 WiFi CPU 如何连接到 sim?
需要 SIM 卡驱动程序? 还是仅翻译是可以的? 或 CPU 直接连接到 sim?