This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:scea054图7问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/672372/txb0102-scea054-figure-7-question

器件型号:TXB0102

大家好、团队、

 

应用手册外部上拉和下拉电阻器对 TXS 和 TXB 器件的影响(scea054)有助于了解 VOL 和 VOH 为何随不同的上拉和下拉电阻器而变化。 但图7具有上拉电阻器电路的 TXB 似乎具有下拉配置。 我是否可以知道是否有机会让图7原理图与上拉电阻器配置相匹配?

 

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    感谢您告知我们这一点! 我将努力更新它、以显示正确的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦、您好!

    感谢你的帮助。
    我是否可以知道是否有固定数字的粗略时间范围?

    谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    您应该会在接下来的几天内看到新的应用手册、其中包含反映在 Web 上的固定图像。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦、您好!

    感谢您的提示支持!

    此致、