This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:有关规格(最大 VIH)的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/676136/sn74lvc1g08-question-about-spec-maximum-vih

器件型号:SN74LVC1G08

您好!

SN74LVC1G08门 IC 在 VIH 中没有 MAX 输入电平、因此请检查 VIH 的最大电平。

1、VCC 为1.8V

2.如果 VCC 为3.3V

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TS:

    建议的最大输入电压为5.5V、绝对最大输入电压为6.5V。

    您可能会将 VIH (高电平输入电压)与 VT+(正向输入阈值)混淆。  这些规格经常会混淆、但并不相同。  SN74LVC1G08具有标准 CMOS 输入、其阈值将始终约为 VCC/2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在询问 VCC 固定时输入允许的容差。
    如果对 VCC 施加1.8V 电压、请检查 IC 输入的最大允许值。

    VCC:1.8V
    最小值:0.65V x Vcc /最大值:??


    VCC:3.3V
    最小值:2V/最大值:??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    如上所述、建议的最大输入电压为5.5V。 我没有指定 Vcc 的限值、因为这两个限值是不相关的。