This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:Smith 触发器

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/676508/sn74ahc14-smith-trigger

器件型号:SN74AHC14

你(们)好,先生  

如果我想使用 SN74AHC14设计 Smith 触发器  

我是否可以使用以下相同的公式计算 R320和 C458的值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    振荡频率将取决于数据表中定义的阈值。 我建议使用 RC 充电时间公式和数据表中的最大/最小阈值来计算预期的上升/下降时间、然后为您提供频率。

    实际上,我建议使用不同类型的振荡器--振铃振荡器结构简单、可靠,并且不会像施密特触发振荡器那样有太多的器件变化。