This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74LVC1G07, SN74LVC1G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674765/lsf0108-lsf0108

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07SN74LVC1G06

在我的器件中、有些是双向的、有些是单向的。 都使用 LSF0108、可以吗?  

CAN 总线2.5 -> 3.3V 驱动器

LED 2.5 v --> 3.3 LED 设计

SPI 2.5V --> 3.3V

 I2C 2.5V --> 3.3V。

当单向应用时、什么是驱动电流?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cannie、

    如果您仍然需要帮助、我们可以在周一提供详细的回答、但同时、我建议您观看这些视频、了解 LSF 的工作原理:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lsf0108.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、
    我看到你的原理图--对我来说是正确的,但我无法从图片中分辨你想要的信号。

    视频是否有助于您了解器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、确实如此。 根据该视频、我需要上拉电阻器来正确驱动 LED?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Cannie、
    我在原理图中看不到您的 LED、因此很难说。

    LSF 不是活动的驱动器、不会为您的设备添加任何驱动强度。 如果您的目标是驱动 LED、我建议使用 SN74LVC1G07 (开漏缓冲器)或 SN74LVC1G06 (开漏逆变器)等器件。