This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS273:TI 是否有与 SN74LS273相似但输入电压为3.3V 的器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS273, SN74HC273, SN74AHC273, SN74AHCT273, SN74HCT273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/676197/sn74ls273-does-ti-have-parts-similar-to-sn74ls273-but-with-input-voltage-at-3-3v

器件型号:SN74LS273
主题中讨论的其他器件: SN74HC273SN74AHC273SN74AHCT273SN74HCT273

客户只有3.3V 电源。

正在寻找与 SN74LS273相似但能够输入3.3V 的器件  

SN74LS273电源电压 VCC 4.75~5.25V

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    如果您正在寻找3.3V 电源和3.3V 工作电压的产品、我建议将其替换为 SN74HC273或 SN74AHC273。 这两种器例都能在3.3V 下正常工作、没有任何问题。

    如果您需要某个电源为5V (输出为5V)、但输入为3.3V、我建议使用 SN74HCT273或 SN74AHCT273。 这些是"TTL 兼容型"CMOS 器件。