This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T32:热性能规格

Guru**** 2514265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/675109/sn74aup1t32-thermal-spec

器件型号:SN74AUP1T32

大家好、  

是否可以提供     SN74AUP1T32的热数据(即 Tj、θja、θjc、PD)? 谢谢。

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leroy、

    我们没有该器件的热规格。 我必须为此提出请求。
    该模型适用于哪种封装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AUP1T32采用 DCK 封装。 我将就此提出请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leroy、

    热性能值如下所示、单位为 oC/W:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    274.3.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    186.9.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    164.3
    结果- psi JT (标准数据表值)
    78.3.
    结果- psi JB (标准数据表值)
    163.9

    如果还有其他问题、请告诉我。