This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC573:CD74HC573质量

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/675176/cd74hc573-cd74hc573-qual

器件型号:CD74HC573

我想申请 CD74HC573的资质审核报告以及该器件的任何可靠性数据。  

谢谢、  

Ke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    我们通常不会公开我们的完整测试和评定计划或报告。 该器件已经过认证,符合 JEDEC 要求中的数据表标准--是否有您关心的准直规格或应用?

    有关可靠性数据、请访问我们的网站、网址为:  

    我为该器件获取了数据、以便于您:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    我们的应用需要很长的使用寿命。 因此、高可靠性是我们的关键所在。 由于 CD74HC573E 是 COTS 器件、并且没有可用的碾磨器规格器件。 我们希望详细了解该器件的可靠性和资质。 TI 是否通过执行 Holt 持续监控故障率? 到目前为止是否有故障?

    谢谢、

    Ke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ke、
    我将请我们的高可靠性团队发表评论。 如果您需要器件的高可靠性或军用规格版本、他们将是需要与之沟通的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的 Monring Ke

    商用塑料封装微电路的定期监测器有限、尤其是旧技术、不是特定于器件。   CD54HC573F3A 密封 CDIP 器件符合 MIL-PRF-38535 QML Q 类(MIL-SPEC)标准、推荐用于任务关键型高可靠性应用。  

    -Richard Biddle