This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:关于 SN74LVC125A 的输出短路电流

Guru**** 2521570 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/675278/sn74lvc125a-about-output-short-current-for-sn74lvc125a

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件:冲击

尊敬的支持团队:

对于 SN74LVC125ADR、由于它位于返修边沿、因此可与外部相连、如果在闪电般的冲程中、 假设输出引脚短接至 GND、 我们能否在整个温度范围内将短接电流精确地短接至 GND 小于50mA? 如果超过50mA、 是否有任何内部保护可以将其关闭、当短路情况通过时、它可以自行恢复?  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、
    我希望“闪电”是对“ESD 冲击”的错误解释——因为真正的雷击会将该器件焚烧。

    该器件确实具有一些固有的 ESD 保护(如数据表中定义)、但如果是面向外部(直接连接到产品外部)的器件、我们强烈建议添加外部 ESD 保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maier、
    感谢您的回答!
    通过“闪电”,这是一次雷声打击。 :)客户将有防雷板,如果工作正常,则会导致 LVC125A 输出对地短路。 如果在 thunder 之后、thunder 保护器继续传导和恢复电路、他们将要求在 thunder 之后、LVC125A 输出电流小于50mA、如果我们仍然提供高于50mA 的电流、那么保护器将继续传导。 那么、LVC125A 是否满足该要求? 太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    我明白了。

    SN74LVC125A 能够在输出端驱动100mA 的电流--如果它对地短路,那么它可能会因电流过大而损坏。

    防止这种情况的正确方法是添加一个串联输出电阻器来限制电流。  例如、如果客户以3.3V 电压运行器件、则为了将电流限制在20mA、可以根据欧姆定律轻松计算电阻器值:

    R = 3.3/0.02 = 165欧姆