This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:使用+/-电源运行以生成负逻辑

Guru**** 2515575 points
Other Parts Discussed in Thread: CD40106B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/675590/sn74ac14-operating-with---power-supplies-to-generate-negative-logic

器件型号:SN74AC14
主题中讨论的其他器件:CD40106B

在需要+/-3.0输出逻辑电平的应用中使用此逆变器或其他类似的逻辑器件。 为此、VCC = 3.3V 且 VSS =-3.3V、以确保输出在负载下达到+/- 3.0V (< 1uA)。  

这种供电安排有任何问题?  总电源电压范围为6.6V、高于建议的电源电压范围(2 - 6V)、但低于7V 的绝对最大额定值。  

了解需要将输入电平向下转换为参考-3.3V VSS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    听起来您很了解双电源的使用要求。 我们无法保证满足超出建议工作范围的任何特定规格、但如果您保持在绝对最大额定值范围内、则应该可以。  请注意、因为您的绝对最大电压额定值非常接近、即使是相对较小的过冲也可能导致器件损坏。

    您是否考虑过 CD40106B?  它支持3至18V 电压。