This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165-Q1:Vcc=5V 时的 VIH (最大值)。

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165-Q1, SN74HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674881/sn74hc165-q1-vih-max-at-vcc-5v

器件型号:SN74HC165-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HC165

大家好、团队成员。

我的客户在 Vdd = 5V 时使用了 SN74HC165-Q1。

但 VIH 将超过 Vcc (约16~36V)。

数据表中没有如下表所示的信息。

因此 、当输入电压(VCC)为5V 时、我的客户询问了 VIH (最大值)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们不能在不讨论输入电压的情况下也讨论输入电流。  假设输入电流不受限制、SN74HC165很可能会因输入上的16+V 电压而受损。

    绝对最大额定值表指示输入电流受限、但输入电压受限:

    请注意、如果输入电压大于电源电压、则钳位二极管将导通、电流将流动。  该电流必须限制为20mA 或更低。

    最好将输入电压限制为 Vcc 以防止此电流发生、但可以向输入添加串联电阻以保持低钳位电流、因此输入电压将保持在安全区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    感谢您的快速回复。

    输入钳位电流是什么意思?

    每个引脚中是否可能存在输入电流?

    否则、是否要将输入电流的值与所有引脚的值相加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    该器件在每个输入端连接了称为"钳位二极管"或通常只是"钳位"的二极管。  只要通过二极管的电流受到限制、这些二极管就可以防止输入电压过高。

    有一个有关此主题的博客对其进行了很好的解释:

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。