This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541-Q1:用于 OE 端口的 VIH 和 VIL

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/675304/sn74ahc541-q1-vih-and-vil-for-oe-port

器件型号:SN74AHC541-Q1

大家好、

 

我的客户询问有关 SN74AHC541-Q1 OE2的 VIH 和 VIL 的问题。

 

数据表中有一个“建议运行条件”表,它是否也适用于 OE2端口?

如果不是、请提供 VIH、VIL 和输入转换上升或下降速率。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    输入特性(VIH、VIL、输入转换上升或下降速率、输入泄漏等)适用于器件的所有输入、包括 OE2\。